结果:找到"钣金加工 焊接 焊斑 不锈钢加工",相关内容989条
- 怎么去除不锈钢划痕?
- 现在我们不少家庭用品都是不锈钢制品,特别是厨房用品。不锈钢制品美观大方,但是如果不注意使不锈钢用品有了刮痕怎么办呢?使用湿润的布或海绵,将清洁剂涂抹在划痕上,并沿与金属细纹理相同的方向剧烈摩擦。通过每隔一段时间用湿海绵冲洗清洁剂来检查您的进度,以查看划痕是否消失。如果这种技术消除了划痕,可以涂上一层不锈钢抛光剂或橄榄油。如果没有去掉,请转下一步。在软毛牙刷上涂抹一层牙膏。再次沿金属中的颗粒方向擦拭。用湿布或海绵擦拭牙膏,检查进度。如果没有,继续刷,根据需要添加更多牙膏。如果已成功去除划痕,请彻底清洁该区域并使用不锈钢抛光剂或橄榄油完成。如果没有去掉,请转下一步。用超细的砂纸打磨它。这可能需要...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 钣金 不锈钢 划痕 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-08 18:11:00
- 焊缝为什么会开裂?裂纹出现在哪里?该如何预防?
- 焊接裂纹是焊接件中最常见的一种严重缺陷。在焊接应力及其他致脆因素共同作用下,焊接接头中局部地区的金属原子结合力遭到破坏而形成的新界面所产生的缝隙。如下图,它具有尖锐的缺口和大的长宽比的特征。裂纹影响焊接件的安全使用,是一种非常危险的工艺缺陷。因此,我们在生产时,就应该格外注意避免。那么焊接裂纹是怎么产生的呢?焊缝在焊接过程中开裂主要原因是什么?又该怎么防止工件开裂呢?下面根据焊接方式,总结了几点焊接裂纹出现的原因和预防措施:
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 钣金 焊接 焊缝 裂纹 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-25 16:16:00
- 焊接没焊透怎么办?
- 未焊透是指母材金属未熔化,焊缝金属没有进入接头根部的现象。单面焊和双面焊时都可能产生未焊透缺陷,未焊透在焊缝中的形态特征和实际效果如下图所示。它对焊接结构的直接危害是减小承载截面面积,降低焊接接头的力学性能。未焊透引起的应力集中远比强度降低的危害性要大,承受交变载荷、冲击载荷、应力腐蚀或在低温下工作的焊接结构,常常由此导致脆性断裂。那么为什么会没焊透呢?主要有以下三点原因:焊接参数选择不当,如焊接电流太小、运行速度太快、焊条角度不当、电弧发生偏吹、对接间隙太小及坡口角度不当等,未焊透与焊接冶金因素关系不大;操作失误,如进行不开坡口的双面埋弧焊时中心对偏等;坡口加工不良,如钝边太厚,或一侧厚一...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 钣金 焊接 未焊透 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-25 09:39:00
- 为什么焊接会出现咬边,应该怎么避免焊接咬边呢?
- 焊接时出现了下图这这情况,焊接师傅说这叫咬边。咬边是指由于焊接参数选择不当,或操作方法不正确,沿焊趾的母材部位产生的沟槽或凹陷。咬边将减少母材的有效截面积、在咬边处可能引起应力集中、特别是低合金高强钢的焊接,咬边的边缘组织被淬硬,易引起裂纹。咬边是一般是在进行手工电弧焊和CO2气体保护焊时出现,那么这两者焊接方式分布应该怎么预防才能避免焊接咬边呢?如果是在使用手工电弧焊时出现这种情况的话,一般是因为电流太强、焊条不合适、电弧过长、操作方式不当、母材不干净或过热导致的;要预防也很简单,比如:使用较低电流、选用适当种类及大小的焊条、保持适当的弧长、采用正确的角度、较慢的速度、较短的电弧及较窄的运...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 钣金 焊接 咬边 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-24 17:14:00
- 为什么焊接时会有气孔产生,如何防止气孔出现呢?
- 如下图,焊接时偶尔会出现气孔,这些气孔是怎么产生的呢?根据焊接方式的不同,气孔产生的原因不一,预防措施也不一样,小编收藏了一份气孔产生原因和预防措施的表格,分享给大家:
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 钣金 气孔 焊接 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-24 16:36:00
- 18张高清焊接缺陷图谱
- 一、焊接高低不平:二、根部未熔合三、增强高四、根部焊瘤五、外部咬肉六、内部咬肉七、根部凹陷八、烧穿九、单个的夹渣十、线状夹渣十一、内部未熔合十二、内侧未熔合十三、气孔十四、链状气孔十五、夹珠十六、横向裂纹十七、中心线裂纹十八、根部裂纹图片素材来源于网络,仅做学习分享用,如有侵权,请联系删除
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 钣金 焊接 焊接缺陷 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-23 17:57:00
- 为什么不锈钢会生锈?怎样做才能防止生锈?
- 不锈钢为什么也生锈?当不锈钢管表面出现褐色锈斑(点)的时候,人们大感惊奇:认为“不锈钢是不生锈的,生锈就不是不锈钢了,可能是钢质出现了问题”。其实,这是对不锈钢缺乏了解的一种片面的错误看法。不锈钢在一定的条件下也会生锈的。不锈钢具有抵抗大气氧化的能力---即不锈性,同时也具有在含酸、碱、盐的介质中乃腐蚀的能力---即耐蚀性。但其抗腐蚀能力的大小是随其钢质本身化学组成、加互状态、使用条件及环境介质类型而改变的。如304钢管,在干燥清洁的大气中,有绝对优良的抗锈蚀能力,但将它移到海滨地区,在含有大量盐份的海雾中,很快就会生锈了;而316钢管则表现良好。因此,不是任何一种不锈钢,在任何环境下都能耐...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 加工材料 不锈钢 不锈钢生锈 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-22 15:02:00
- 不锈钢焊斑形成原因及预防措施
- 不锈钢焊斑是在焊接过程中经常出现的一种现象,其形成与多个因素紧密相关。理解焊斑的成因以及采取有效的预防措施,对于保证焊接质量和提升产品美观度具有重要意义。一、不锈钢焊斑的形成原因焊接电流和电压:焊接电流和电压的大小直接影响熔池的大小和形态,从而决定焊缝的形成和焊斑的形态。电流电压过大,可能会导致焊接区域的金属材料过度熔化,进而在冷却过程中形成较大的焊斑。焊接速度:焊接速度也是影响焊斑大小的重要因素。焊接速度越快,熔池的形成时间就越短,冷却速度也相对较快,因此焊斑通常会较小。反之,焊接速度过慢则可能使焊斑增大。焊接材料:焊接材料的化学成分和熔点对焊斑的形成具有显著影响。如果焊接材料与不锈钢母材...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 钣金加工 焊接 焊斑 不锈钢加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-17 10:08:00
- 不锈钢有哪些表面处理工艺?
- 不锈钢作为一种高性能的合金材料,因其出色的耐腐蚀性和优良的机械性能而被广泛应用于各种行业和领域。为了进一步提升不锈钢的性能和美观度,表面处理工艺成为了不可或缺的一环。本文将详细介绍不锈钢表面处理的多种工艺方法,以便读者能够更全面地了解并选择适合自己的处理方案。一、机械处理抛光:通过机械或化学方法,使不锈钢表面达到镜面般的光洁度。抛光可以提升不锈钢的美观性,并减少表面微小的不平。常见的有震动研磨,滚动研磨,磁力抛光等。喷砂:利用高速喷射的砂粒冲击不锈钢表面,使其获得一定的粗糙度,增加表面的附着力,同时达到美化外观的效果。二、化学处理钝化:通过化学方法在不锈钢表面形成一层致密的氧化膜,提高其耐腐...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 钣金加工 不锈钢加工 表面处理 工艺 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-17 09:49:00
- 【知识科普】不看不知道,原来钣金加工工艺这么丰富!
- 这几年随着中国的工业化迅猛发展,钣金加工技术也被带动发展起来,其所加工出来的工件,也充斥着我们的周围,为我们的生活提供着便利。我在知乎看到一个关于“什么是汽车钣金”的提问,其中一个最有趣通俗的高赞回答是:机修是内科,钣金是骨骼,喷漆是皮肤科。当然钣金不止是当骨骼的用途,但足以深刻形象地说明了钣金的重要性,因此钣金的加工工艺尤为重要。钣金加工是嘉立创CNC主要的业务之一,本文将介绍常见钣金加工工艺流程:01下料激光切割机或冲床根据编程文件加工材料,工件经过LASER切割或数控冲床冲裁,激光切割可以进行各种形状切割,但冲床在批量加工中占有优势。02折弯根据折弯图的标注尺寸,利用折弯机将工件折弯成...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 钣金加工 钣金工艺 钣金 加工工艺 激光切割 折弯 焊接 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-19 15:19:00
返回